Tekniset tiedot
|
Pariston käyttöikä |
10 vuotta |
|
Käyttövirta |
≤70 mA |
|
Tunnistustyyppi |
Valosähköinen Tämä hälytin EI sisällä radioaktiivisia aineita. |
|
Käyttölämpötila |
0 - 45 °C |
|
Ilmankosteus |
5–95 % |
|
Yhdistäminen |
RF, yhdessä verkossa enintään 40 laitetta |
|
Tiedonsiirtoprotokolla: |
Zigbee, yhdessä verkossa enintään 40 laitetta |
|
Toimintataajuus |
Zigbee: 2405–2480 MHz RF: 868 MHz |
|
Langaton alue |
40 metrin näköetäisyys |
|
Torven äänitaso |
85 dB kolmessa metrissä |
|
Asennustyyppi |
Asennus vain kattoon ja seinään |
|
Mitat (K × L × S) |
89 × 89 × 33,5 mm |
|
Vapaa-ajan ajoneuvot |
Kyllä |
|
Vakio |
EN 14604 |
|
Sertifiointi |
Zigbee 3.0 |