DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laitteen nollaaminen manuaalisesti

Palauta laite tehtaalla asetettuihin oletusarvoihin painamalla Asetus/palautus-painiketta lyhyesti (< 0,5 s) kolme kertaa ja paina sitten Asetus/palautus-painiketta yhden kerran pitkään > 10 s.
TÄRKEÄ: Kaikki konfiguraatiotiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?