DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laiteparin muodostus automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
Laitteen pariliitos:
  1. Paikanna virtakytkin laitteen takapuolella. Käännä kytkin ruuvimeisselin ON-asentoon.
  2. Napauta Koti-sivulla +.
  3. Napauta Automaattinen skannaus ja valitse Vahvista.
  4. Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  5. Napauta Valitse keskusyksikkö ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  6. Paina Set/Reset-painiketta 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.
    HUOMAUTUS:
    • LED vilkkuu keltaisena.

    • Odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on päättynyt.

    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita kerralla, suorita vaihe 5 jokaisessa laitteessa ja odota muutama sekunti, jotta ne voidaan havaita.
  7. Valitse Palovaroitin ja napauta Seuraava (A).

  8. Kun laitteen lisäys onnistui, valitse Valmis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?