DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Toissijaisen irrottaminen

Irrota orjalaite asennuskannasta (katso "Laitteen poistaminen asennuskannasta käyttöohjeen kohdassa").
HUOMAUTUS:
  • Älä poista päälaitetta.

  • Lue seuraavat vaiheet ennen kuin irrotat orjalaitteen.

  1. Varmista, että virtakytkin on OFF/AUTO-asennossa.
  2. Pidä Testi/vaiennus-painiketta painettuna ja käännä samanaikaisesti virtakytkin ON-asentoon.
    Valmiustilan LED-valo syttyy 3 sekunniksi.
  3. Pidä Testi/vaiennus-painiketta painettuna, kunnes valmiustilan LED-valo sammuu. Vapauta sitten Testi/vaiennus-painike.
  4. Paina testi-/vaiennuspainiketta lyhyesti, kun valmiustilan LED-valo on päällä 3 s.
    Valmiustila-LED vilkkuu 5 s ajan ja ilmaisee, että RF-kytkentä on irrotettu. Myös tila-LED vilkkuu vihreänä 7 kertaa.
    TÄRKEÄ: Kun orjalaite on onnistuneesti irrotettu, varmista, että kytket virtakytkimen OFF/AUTO-asentoon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?