DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laiteparin muodostus manuaalisesti

Laitteiden pariliitos manuaalisesti:
  1. Paikanna virtakytkin laitteen takapuolella. Käännä kytkin ruuvimeisselin ON-asentoon.

    HUOMAUTUS: Kun laite on asennettu seinälle tai kattoon, se kytkeytyy automaattisesti päälle.
  2. Valitse Wiser-sovelluksen aloitussivulla + .
  3. Napauta ja valitse tarvittava Wiser Hub liukuvalikosta.
  4. Valitse jokin vaihtoehdoista laitteen lisäämiseksi (A):
    • Lisää laite asennuskoodilla
    • Lisää laite ilman asennuskoodia

  5. Voit yhdistää laitteen asennuskoodilla napauttamalla Lisää laite asennuskoodilla avataksesi liukuvalikon. Valitse jokin vaihtoehdoista (B):
    • Skannaa asennuskoodi - Voit skannata laitteen asennuskoodin.
    • Anna asennuskoodi manuaalisesti – voit syöttää laitteessa olevan asennuskoodin manuaalisesti
    Kun olet yhdistänyt laitteen asennuskoodilla, siirry vaiheeseen 7.

    EHDOTUS: On erittäin suositeltavaa yhdistää laite asennuskoodilla.
  6. Jos haluat yhdistää laitteen ilman asennuskoodia, napauta Add Device (Lisää laite ilman asennuskoodia).
  7. Kun laite on päällä, paina Asetus/palautus-painiketta 3 kertaa.

    LED vilkkuu keltaisena.
  8. Valitse sovelluksessa LED vilkkuu keltaisena, ja napauta Käynnistä määritys -painiketta (C).
  9. Muutaman sekunnin kuluttua yhtenäinen vihreä LED-valo ilmaisee, että laitteen yhdistäminen onnistui.

  10. Kun laite on yhdistetty sovellukseen, napauta Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?