DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Modos de substituição

Este modo substitui temporariamente o funcionamento automático do sensor de movimento. Por exemplo, permite que acione a carga por um período definido, mesmo que não seja detetado qualquer movimento. O sensor de movimento tem dois modos que substituem temporariamente o modo automático predefinido. Estes modos são ativados ao desligar o sensor e voltam a ligar-se através de um interruptor ou botão de pressão.
NOTA:
  • O modo automático é o modo de utilização normal em que o sensor de movimento está no estado ligado.

  • Este modo não é aplicável na aplicação Wiser Home.

  • Durante o modo 1 e o modo 2, os valores de ajuste lux são desativados.

Modo 1:

A carga conectada liga-se ou desliga-se dependendo do seu estado atual para o tempo definido. Após o tempo definido expirar, o sensor regressa ao modo automático.

Para acionar o modo 1: Desligue ou ligue o interruptor ou o botão de pressão no espaço de 1 s.

Exemplo 1: Carga auto desligada

Exemplo 2: Carga auto ligada

Para sair manualmente do modo 1: Mude para o modo 2 (desligar - ligar duas vezes em 2 s), a seguir, desligar-ligar no espaço de 1 s.

Modo 2:

A carga conectada permanece ligada durante quatro horas. Ao fim destas quatro horas, o sensor regressa ao modo automático.

NOTA: Quando o modo 2 está ativo, desligar ou ligar o interruptor ou o botão de pressão novamente duas vezes em 2 s irá ligar a carga durante mais 4 horas.

Para acionar o modo 2: Desligue ou ligue o interruptor ou o botão de pressão duas vezes no espaço de 2 s.

Exemplo:

Para sair manualmente do modo 2: Desligar-ligar no espaço de 1 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?