DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Modos de anulación

Este modo anula temporalmente el funcionamiento automático del sensor de movimiento. Por ejemplo, le permite activar la carga durante un periodo definido, incluso si no se detecta movimiento. El sensor de movimiento tiene dos modos que anulan temporalmente el modo automático ajustado por defecto. Estos modos se activan al apagar y volver a encender el sensor usando un interruptor o pulsador.
NOTA:
  • El modo automático es el modo de uso normal en el que el sensor de movimiento se encuentra en el estado encendido.

  • Este modo no se aplica en la aplicación Wiser Home.

  • En los modos 1 y 2, los ajustes del valor lux están desactivados.

Modo 1:

La carga conectada se enciende o se apaga dependiendo de su estado actual durante el tiempo establecido. Una vez expira el tiempo ajustado, el sensor vuelve al modo automático.

Para activar el modo 1: apague y encienda el interruptor o el pulsador en 1 s.

Ejemplo 1: carga automática apagada

Ejemplo 2: carga automática encendida

Para salir manualmente del modo 1: cambie al modo 2 (APAGADO - ENCENDIDO dos veces en 2 s) y luego a APAGADO-ENCENDIDO en 1 s.

Modo 2:

La carga conectada permanece encendida durante cuatro horas. Una vez transcurridas las cuatro horas, el sensor vuelve al modo automático.

NOTA: Cuando el modo 2 está activo, al volver a encender y apagar el interruptor o el pulsador dos veces en 2 s se encenderá la carga durante otras 4 horas.

Para activar el modo 2: apague y encienda el interruptor o el pulsador dos veces en 2 s.

Ejemplo:

Para salir manualmente del modo 2: APAGADO-ENCENDIDO en 1 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?