DUG_EVlink_WH-06

Uso del dispositivo

El panel de control le permite iniciar y detener la carga, así como supervisar el consumo de energía.

En la página Control, toque Cargador VE para acceder al panel de control.

En la página del panel de control se muestra lo siguiente:

  • Coste total de la sesión de carga (A).

  • Tiempo total de carga en la sesión (B).

  • Consumo total de energía en la sesión (C).

  • Botón de control (iniciar la carga/detener la carga, pausar/reanudar) (D).

  • Modo de carga (E).

  • Ajustes del dispositivo (F) - Puede cambiar el nombre del dispositivo o eliminarlo del sistema Wiser. Consulte los apartados Cambio del nombre del dispositivo y Eliminación del dispositivo.

  • Historial (G).

Del mismo modo, desde la página Control también puede controlar y comprobar el estado actual de VE.

  • Botón de control (H).

  • Estado actual del dispositivo (I).

SUGERENCIA: También puede iniciar y detener la carga cuando añada el dispositivo a su lista de favoritos. Para obtener más información sobre los favoritos, consulte la correspondiente guía del usuario del sistema.
NOTA:
  • Si solo tiene un cargador VE en el sistema de Wiser, la página Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la página Inicio.

  • Los vehículos eléctricos (VE) no se pueden cargar inmediatamente después de haberse detenido. Vuelva a conectar el enchufe para iniciar la carga. Consulte Conexión/desconexión del cargador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?