DUG_EVlink_WH-06

Utilizar o dispositivo

O Painel de Controlo permite-lhe iniciar e parar o carregamento e monitorizar o consumo de energia.

Na página Controlo, toque em Carregador VE para aceder ao painel de controlo.

Na página do painel de controlo, pode ver o seguinte:

  • Custo total da sessão de carregamento (A).

  • Tempo total de carregamento na sessão (B).

  • Consumo total de energia na sessão (C).

  • Botão de controlo (Iniciar o carregamento/Parar o carregamento, Pausa/Retomar) (D).

  • Modo de carregamento (E).

  • Definições do dispositivo (F) - Pode mudar o nome do dispositivo ou remover o dispositivo do sistema Wiser. Consulte Mudar o nome do dispositivo e Remover o dispositivo.

  • Histórico (G).

Do mesmo modo, pode controlar e verificar o estado atual do VE a partir da página Controlo.

  • Botão de controlo (H).

  • Estado atual do dispositivo (I).

SUGESTÃO: Também pode iniciar e parar o carregamento quando o adiciona o dispositivo aos seus Favoritos. Para mais informações sobre os Favoritos, consulte o Guia do Utilizador do Sistema.
NOTA:
  • Se tiver apenas um Carregador VE no Sistema Wiser, a página Controlo não ficará visível. Todas as funções estarão acessíveis através da página Casa.

  • Os veículos elétricos (VE) não podem ser carregados de imediato após terem parado. Volte a ligar a ficha para iniciar o carregamento. Consulte Ligar/desligar o carregador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?