DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Om enheten

Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad (nedan kallad rörelsesensordimmer) känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer) och kan dimra ohmska, induktiva eller kapacitiva belastningar och slå på dem under en inställbar eftergångstid.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra rörelsesensorn via Wiser Home-appen behöver du Wiser-hubben.

Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar för att styra enheten.

Funktioner

  • Automatisk lastdetektering.

  • Termiskt skydd, överlastskydd, kortslutningsskydd, mjukstart, mjukstopp.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?