DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen tre gånger (< 0,5 s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (>10 s).
Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött, släpp då tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?