DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Felsökning

Symptom

Lösning

Lasten kopplas inte till automatiskt.

Öka detekteringskänsligheten i enhetsinställningarna.

Kontrollera lux-värdet. Om den omgivande lux-nivån är högre än tröskelvärdet kommer ljuset inte att tändas.

Lasten kopplas inte automatiskt ur när en funktion aktiveras.

Minska fördröjningstiden för åtgärden.

Den anslutna lasten kopplar inte till.

  • Kontrollera strömförsörjningen.

  • Stäng av enheten och starta den igen.

  • Kontrollera lasten.

  • Om tryckknappen är extern, vänligen kontrollera anslutningarna.

Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.

Återställ fabriksinställningarna, se Återställa enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?