DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Konfigurera enheten

På skärmen Uppgifter om enheten kan du konfigurera rörelsesensordimmern enligt dina önskemål.
  1. startskärmen trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Ljus > Rörelsedimmer för att hitta skärmen Uppgifter om enheten.

A

Enhetens namn: Tryck för att ändra enhetens namn.

B

Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Mer information finns i Ställa in enhetsplats.

C

RL-LED-läge: Du kan förbättra dimningskvaliteten i appen om du har problem med ljusflimmer. Tryck på växlingsreglaget för att aktivera RL-LED-läge.

FÖRSLAG: Mer information finns i Tekniska data.

D

Ström på beteende: Tryck för att ställa in dimmerns standardljusnivå när den slås på. Se Konfigurera Ström på beteende för detaljerad information om varje alternativ.

E

Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka: Med den här inställningen kan du ställa in gränser för rörelsesensordimmerns högsta och lägsta ljusstyrka. Detta görs för att undvika att lysdioden flimrar och släcks.

Dra i skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka.

F

Känslighet för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in sensorns känslighetsnivå enligt dina önskemål. Se Ställa in detekteringskänslighet för mer information om varje alternativ.

G

Timer för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in tiden för hur länge ljuset ska vara tänt efter att rörelse har detekterats. Mer information finns i Ställa in timern för rörelsedetektering.

H

Nuvarande lux: Visar det aktuella lux-värdet för det ljus som finns i den miljö som mäts av sensorn. Lux är en enhet för belysningsstyrka som mäter mängden synligt ljus som finns i ett område. Den hjälper sensorn att avgöra hur ljus eller mörk omgivningen är.

I

Tröskelvärde för Lux-nivå: Tryck för att ställa in tröskelvärdet för lux-områden som avgör när sensorn ska aktiveras. Mer information finns i Definiera Lux-inställningar.

J

Meddela mig om rörelse detekteras: Tryck på växlingsreglaget för att få meddelanden när rörelse detekteras.

K

Neutral ledning monterad?: Du kan kontrollera om den neutrala ledningen är ansluten under enhetsinstallationen.

Appen Wiser Home upptäcker automatiskt kabeldragningsläget baserat på installationen, vilket eliminerar behovet av manuellt val.

  • Ja: Installerad med en neutral ledning.

  • Nej: Installeras utan neutral ledning.

L

Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statusindikatorn blinkar rött och anslutningsindikatorn blinkar till och från när identifieringen har lyckats.
Tryck på OK när du är klar med identifieringen av enheten.

M

Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet.

OBS:
  • Om du tar bort enheten återställs den också. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att enheten är klar för parkoppling.

  • Om det uppstår problem när du parkopplar eller återställer enheten, se Återställa enheten.

N

Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka.

  • Bra signal (mellan 0 och -54 dBm)

  • Normal signal (mellan -54 och -79 dBm)

  • Dålig signal (<-79 dBm)

  • Ingen signal (enheten är offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?