DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Ställa in timern för rörelsedetektering

Du kan ställa in timern för rörelsedetektering.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Timer för rörelsedetektering och välj något av följande alternativ:
    • 15 sekunder

    • 30 sekunder

    • 45 sekunder

    • 1 min

    • 5 min

    • Specifik tid

    FÖRSLAG: Med Specifik tid kan du manuellt definiera hur länge ljuset ska vara tänt efter att en rörelse har detekterats. Den maximala tidsgräns du kan lägga till är upp till 59 minuter och 59 sekunder.
    OBS: Timern för rörelsedetektering är som standard inställd på 5 min.
  3. Tryck på Ställ in på den övre högra skärmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?