DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Ställa in enhetsplats

Du kan lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
  3. Tryck på Plats för att öppna konfigurationsskärmen.
  4. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).
    FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C).
  5. När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?