DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon™ och kan interagera med andra.

Vanliga Wiser-kommandon för Alexa (endast på engelska)

  • Fråga: ”Alexa, is the Motion Sensor Dimmer On?”

  • Rörelsedetektering: ”Alexa, is the sensor detecting movements?”

  • Slå på/av enheten: ”Alexa, turn on/off the Motion Sensor Dimmer”

  • Ljusstyrka %: ”Alexa, increase or decrease the brightness by XX percentage”

  • Minsta ljusstyrka: ”Alexa, set the Motion Sensor Dimmer to minimum brightness”

  • Maximal ljusstyrka: ”Alexa, set the Motion Sensor Dimmer to maximum brightness”

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?