DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Ställa in detekteringskänslighet

Du kan ställa in sensorns känslighetsnivå.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Känslighet för rörelsedetektering och välj något av följande alternativ:
    • Låg: Detekterar endast större eller närmare rörelser (t.ex. en person som går nära sensorn).

    • Medium: Detekterar normala mänskliga rörelser på ett måttligt avstånd.

    • Hög: Detekterar även små eller avlägsna rörelser (t.ex. ett husdjur som går förbi eller en gardin som rör sig).

    FÖRSLAG: Tryck på för att visa information om känslighet för rörelsedetektering.
    OBS: Känsligheten är som standard inställd på Hög.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?