DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Du kan parkoppla din enhet med Wiser-hubben för att få tillgång till och styra den.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > > Ljus > Rörelsedimmer.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Ljus > Rörelsedimmer.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Tryck på Nästa, tryck kort på tryckknappen 3 gånger (< 0,5 s) och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.
    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.
    OBS: Om lysdioden inte blinkar gult, se instruktionerna genom att trycka på Lysdioden blinkar inte gult? eller se Felsökning.
  5. Tryck på för att ange namnet på enheten.
  6. Tryck på Nästa, tilldela enheten till ett nytt eller befintligt rum och tryck sedan på Skicka.
    VIKTIG: Nästa skärm visar Enhetsinställningar, där du har möjlighet att konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information finns i avsnittet Konfigurera enheten.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Rörelsesensordimmer listas nu på fliken Kontroll under Alla och Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?