DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Definiera Lux-inställningar

Du kan definiera tröskelvärdet för Lux-områden (t.ex. mycket mörkt, mörkt, ljust och mycket ljust) i miljön. Detta förhindrar falsk detektering som orsakas av förändringar i ljusintensiteten.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Tröskelvärde för Lux-nivå.
  3. Dra i skjutreglaget för att ställa in tröskelvärdet för Lux.
    FÖRSLAG:
    • Du kan också välja Använd det aktuella lux-värdet för att ange den aktuella lux-nivån som tröskelnivå. Om det aktuella lux-värdet överstiger 1023 är detta alternativ inaktiverat.

    • För att ställa in din rörelsesensordimmer att upptäcka rörelse utan att tända ljuset drar du skjutreglaget för att ställa in tröskeln till 0. Rörelsedetektorn kommer fortfarande att fungera, men ljuset kommer inte att tändas.

    Lux-nivåerna varierar enligt följande:

    • Mycket mörk: <6 lux

    • Mörk: 6–100 Lux

    • Ljus: 101–300 Lux

    • Mycket ljus: >300 lux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?