DUG_PTC_WH-03

Laitteen asentaminen

Katso lisätietoja tämän tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

PowerTag kannattaa asentaa 3 metrin päähän Wiser-keskusyksiköstä, jotta tulos on paras mahdollinen. Signaalin laatu säilyy parhaiten, kun PowerTagin ja Wiser-keskusyksikön välillä ei ole suuria esteitä (kuten paksut seinät ja metallikaapit). Tämä parantaa verkon voimakkuutta ja auttaa ehkäisemään online/offline-ongelmia, jotka voivat johtaa tietojen vioittumiseen.

Katso asennusvideo: PowerTag Controlin asentaminen – IO-moduuli
Tätä videota voidaan käyttää asennettaessa PowerTagia, joka käyttää impulssirelettä, käyttämällä ”etäilmaisimen lisäjohtoa ja 2 takaisinkytkentäsilmukan johtoa". Kun PowerTag, joka käyttää kontaktoria, ei ”tarvitse etäilmaisimen lisäjohtoa ja 2 takaisinkytkentäsilmukan johtoa”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?