DUG_PTC_WH-05

Pariliitostilan nollaaminen

Jos PowerTag menettää yhteyden keskusyksikköön, voit ottaa sen käyttöön Wiser-järjestelmässä siirtymällä uudelleen laiteparin muodostustilaan.

  1. Kun PowerTag Controlin LED-valo vilkkuu punaisena, se ilmaisee tiedonsiirron Wiser-keskusyksikön ja PowerTag Controlin välillä katkenneen. Odota 4 minuuttia, kunnes LED vilkkuu punaisena useita kertoja sekunnissa.

    HUOMAUTUS: Jos havaitaan satunnainen tiedonsiirron katkeaminen, LED vilkkuu punaisena 1 kerran.
  2. Nollaa sitten laite painamalla PowerTagin asetuspainiketta > 10 s.


Nollauksen jälkeen tila-LED vilkkuu keltaisena. PowerTag siirtyy pariliitostilaan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?