DUG_PTC_WH-03

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Yhdistämällä PowerTag Controlin Wiser-keskusyksikköön voit käyttää ja ohjata sitä Wiser Home -sovelluksella.
TÄRKEÄ: Varmista, että PowerTag Controlin on asentanut pätevä ammattilainen.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Laitteet > > Energia.
  3. Valitse PowerTag-ohjausobjekti ja Seuraava (A) asetussivulla.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä valitsemalla Ohjaus > > Energia > PowerTag Control.
    HUOMAUTUS:
    • Varmista ennen jatkamista, että PowerTag Control on käynnissä ja vilkkuu keltaisena.

    • Jos PowerTag Controlin LED vilkkuu pariliitoksen aikana hitaasti punaisena (5 sekunnin välein), odota 4 minuuttia, kunnes LED vilkkuu punaisena useita kertoja sekunnissa. Nollaa sitten laite painamalla asetuspainiketta > 10 s. Kun LED-valo vilkkuu keltaisena, yritä muodostaa laitepari uudelleen.

  4. Valitse vaihtoehto laitteen pariliitoksen muodostamiseksi:
    • Skannaa QR-koodi: voit skannata asennuskoodin laitteen QR-koodista.
    • En löydä oikeaa QR-koodia: voit kirjoittaa laitteen MAC-osoitteen ja asennuskoodin manuaalisesti, jos et pysty skannaamaan QR-koodia.
    TÄRKEÄ: On erittäin suositeltavaa yhdistää laite MAC-osoitteen ja asennuskoodin avulla.
  5. Valitse Skannaa QR-koodi, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.
    HUOMAUTUS: Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Napauta En löydä oikeaa QR-koodia ja syötä manuaalisesti MAC-osoite ja Asennuskoodi ja valitse sitten Yhdistä.
    Jos MAC-osoite ja Asennuskoodi eivät näy, voit muodostaa laiteparin valitsemalla Ohita ja määritä manuaalisesti.
    Wiser Home -sovellus antaa ilmoituksen Vahvistettu, jos MAC-osoite ja Asennuskoodi ovat kelvollisia.
  6. Odota muutama minuutti, jotta PowerTag Control löydetään ja jotta voit liittyä Wiser-järjestelmään.
    Voit tarkistaa edistymisen sovelluksesta.
    Kun laiteparin muodostus on onnistunut, LED-valo muuttuu vihreäksi.
  7. Liityttyäsi lue ponnahdusilmoitus ja valitse OK.
  8. Valitse määrityssivulla Tunnista (B) tunnistaaksesi PowerTag Controlin ennen määritystä.
    TÄRKEÄ: On suositeltavaa suorittaa laitteen tunnistus, jotta voit varmistaa, että olet määrittämässä oikeaa PowerTag Controlia.
    Ilmoitusikkuna tulee näyttöön ja tila-LED vilkkuu nopeasti vihreänä PowerTag Controlissa. Napauta ilmoitusikkunassa kohtaa OK, kun olet tunnistanut PowerTag Controlin.
  9. Valitse Tyyppi (C) ja PowerTag Controlia edustava merkintä, ja valitse Tallenna.
    EHDOTUS: Voit myös valita Mukautettu-vaihtoehdon luettelon lopussa ja valita mukautetun merkinnän.
  10. Valitse Nimi (D) kirjoittaaksesi nimen mieltymyksesi mukaan.
  11. Valitse Seuraava ja kohdista laite johonkin uuteen tai olemassa olevaan huoneeseen ja valitse Vahvista.
    TÄRKEÄ: Seuraavassa näytössä näkyy Laitteen asetukset -sivu, jolla voit määrittää asetukset pariliitoksen muodostamisen aikana tai myöhemmin. Jos haluat konfiguroida sen myöhemmin, valitse Vahvista. Lisätietoja laitteen asetuksista, katso kohta Laitteen konfigurointi.
  12. Valitse Lähdön tyyppi (E), ja valitse pudotusvalikosta (F) jokin seuraavista sähkölähdöistä ja napauta kohtaa Valmis.
    • Kontaktori: sähkömoottoreiden, valaistuksen, lämmityksen, kondensaattoripakettien, lämpöhaihduttimien, pumppujen, kuumavesijärjestelmien ja muiden sähkökuormien ohjaamiseen, joita yleensä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan usein toistuvia sulkutoimintoja. Noudata vaihetta 10.
    • Impulssirele: kytkemiseen, kun sähköinen pulssi kohdistetaan sen kelaan. Käytetään sovelluksissa, joissa virtapiiriä ohjataan sähkösignaalilla. Noudata vaihetta 11.
  13. Kontaktorin lähdön tyyppi:
    1. Valitse Normaali tila (G) ja jokin seuraavista yhteysasetuksen tiloista avattavasta valikosta (H), ja napauta kohtaa Valmis.
      Nämä tilat määrittävät kontaktorin toiminnan, kun virtaa käytetään tai kun se poistetaan. Normaalisti auki- ja Normaalisti suljettu -kontaktorien valinta riippuu sähköpiirin ohjaus- tai suojausvaatimuksista.

      Normaalisti auki: koskettimet avautuvat, kun kelassa ei ole virtaa, ja ne sulkeutuvat, kun kelassa on virta.

      Normaalisti suljettu: koskettimet ovat kiinni, kun kela ei ole jännitteinen, ja ne avautuvat, kun kela on jännitteinen.

    2. Valitse Seuraava asetussivulla, valitse huone, jossa PowerTag Control sijaitsee, ja napauta kohtaa Lähetä viimeistelläksesi laiteparin muodostusprosessin.
      HUOMAUTUS: Järjestelmä luo energiakeskushuoneen, joka on oletusarvoisesti valittu. Jos valitset toisen huoneen, energiakeskusta ei lisätä järjestelmään.
  14. Impulssireleen lähdön tyyppi:
    HUOMAUTUS: Tarkista, onko takaisinkytkentäsilmukka johdotettu ja onko impulssirele päällä automaattisesti.

    Impulssirele sisältää lukitun teknologiareleen, jonka lepotila voi olla joko auki tai suljettu. Toisin kuin kontaktori, jossa on monostabiili tekniikka ja määritelty lepotila.

    1. Valitse Palautteen tyyppi (I), ja valitse pudotusvalikosta (J) palautesilmukka ja napauta kohtaa Valmis.
      Nämä palautetyypit ovat tärkeitä, jotta ymmärretään, miten rele kommunikoi tilansa muiden komponenttien tai järjestelmien kanssa suuremmassa ohjaus- tai valvontakokoonpanossa.

      Normaalisti auki: releen koskettimet ovat auki lepotilassa. Kun releessä on jännite, nämä koskettimet sulkeutuvat aktiivisen tilan osoittamiseksi.

      Normaalisti suljettu: releen koskettimet ovat kiinni lepotilassa. Kun releeseen on kytketty virta, nämä koskettimet avautuvat ilmaistakseen aktiivisen tilan.

    2. Valitse Seuraava asetussivulla, valitse huone, jossa PowerTag Control sijaitsee, ja napauta kohtaa Seuraava.
      HUOMAUTUS: Järjestelmä luo energiakeskushuoneen, joka on oletusarvoisesti valittu. Jos valitset toisen huoneen, energiakeskusta ei lisätä järjestelmään.
    3. Huoneen valinnan jälkeen voit testata impulssireleen takaisinkytkennän ja tarkistaa, että kaikki toimii oikein, kytkemällä impulssireleen vaihtokytkimen (K) päälle ja odottamalla muutaman minuutin, kunnes testi on suoritettu.
      Sovellus näyttää testin edistymisen.

      HUOMAUTUS: Jos impulssitesti ei onnistu, katso johdotuskytkennän käyttöohje.
    4. Valitse Valmis laiteparin muodostusprosessin loppuun suorittamiseksi.
Kun laiteparin muodostusprosessi on valmis, PowerTag Control näkyy Ohjaus-sivulla.
HUOMAUTUS: Jos Wiser-järjestelmässä on vain yksi PowerTag, Ohjaus-sivu ei tule näkyviin. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä aloitusnäytön kautta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?