DUG_PTC_WH-03

Automaation luominen

HUOMAUTUS:
  • Jos kotisi on Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Varmista, että asennat PowerTag Energyn ja yhdistät sen Wiser Home -järjestelmään automaation luomista ja suorittamista varten.

  • Jos olet lähellä napapiiriä (Ruotsi, Suomi ja Norja), järjestelmämme ei voi asettaa automaatioita auringonlaskun tai auringonnousun perusteella keskiyön auringon takia, jolloin aurinko pysyy horisontin yläpuolella 24 tuntia. Tämä ilmenee yleensä toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Tänä aikana on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoista aikapohjaista ehtoa automaatioille.

  1. Valitse aloitusnäytössä Automaatiot.
  2. Siirry kohtaan Automaatio, ja valitse luodaksesi automaation.
  3. Kirjoita automaation nimi (A), ja valitse jokin seuraavista ehdoista automaation käynnistämiseksi.
    • Kaikki ehdot:: kaikkien ehtojen on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy
    • Mikä tahansa ehto:: minkä tahansa ehdon on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy.
    EHDOTUS: Voit valita toimintoa vastaavan kansikuvan napauttamalla
  4. Napauta kohtaa Lisää ehtoja (B) ja valitse jokin seuraavista (C):
    • Laitteen tilan muutos (Valitse laite): automaatio käynnistyy laitteen tilan perusteella, kuten kaihtimen avautuessa tai liiketunnistimen havaitessa liikkeen.
    • POISSA KOTOA -tila (Ota käyttöön tai poista käytöstä): POISSA KOTOA -tilan on tarkoitus asettaa kotisi käytännölliseen tilaan pidempiä poissaoloja varten, kuten kun lähdet viikonloppumatkalle.
    HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.
  5. Valitse laite ehdon asettamista varten. Valitse sitten toiminnon käynnistävän laitteen tila, kuten päällä/pois-tila.

  6. Napauta kohtaa Aseta oikeassa yläkulmassa.
    EHDOTUS: Jos haluat muuttaa ehtoa, pyyhkäise sitä vasemmalle ja napauta roskakorikuvaketta. Lisää sitten uusi ehto vaadituilla parametreilla.
  7. Käynnistä automaatio tiettyyn aikaan valitsemalla Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (D):
    HUOMAUTUS: Aikamerkintöjä voidaan lisätä enintään 10.
    • Tietty kellonaika: automaatio käynnistyy tiettyyn aikaan päivästä, kuten auringonnousun tai -laskun aikaan tai klo 8.00.
    • Ajanjakso: automaatio käynnistyy ajanjaksoina, kuten auringonnoususta auringonlaskuun tai auringonlaskusta auringonnousuun tai klo 8.00–17.00.
  8. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (E):
    HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
    • Laitteen hallinta: valitse laite ja aseta laitteen haluttu tila.
    • Lähetä ilmoitus: saat ilmoituksen, jos ehto täyttyy.
    • Aktivoi tilanne: Valitse tilanne.
    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
  9. Napauta kohtaa Laitteen hallinta ja valitse tarvittava laite suorittaaksesi toiminnon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Aseta.
  10. Kun olet asettanut kaikki ehdot ja toimenpiteen, napauta kohtaa Tallenna.
Tallennettu automaatio näkyy Automaatio-sivulla. Napauta vipukytkintä automaatiossa ottaaksesi sen käyttöön / poistaaksesi sen käytöstä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?