DUG_PTC_WH-03

Aikataulun määrittäminen

Ohjauslaitetta voidaan ohjata täysin aikataulun avulla. Kun aikataulu on asetettu, laite toimii määritettynä aikana.
  1. Valitse aloitusnäytössä Automaatiot.
  2. Siirry kohtaan Aikataulut, ja napauta kohtaa luodaksesi aikataulun.
  3. Anna aikataulun nimi (A).
  4. Valitse TYYPPI-valikossa Laitteet B).
  5. Valitse KOSKEE-valikossa laitteet luettelosta (C), joka on liitetty PowerTagiin.
  6. Valitse Luo (D) määrittääksesi tapahtumia.
  7. Valitse TAPAHTUMAT-valikossa päivä ja napauta kohtaa , jos haluat lisätä tapahtuman, kuten TILA (päälle/pois) ja MILLOIN (tarkka aikaväli).
  8. Tallenna aikataulu valitsemalla Aseta.
    EHDOTUS:
    • Voit lisätä useita aikatauluja tarpeen mukaan. Valitse päivät, napauta kohtaa , aseta päällä-/pois-tila ja aika.

    • Voit kopioida olemassa olevan aikataulun toiseen aikatauluun tai valitsemillesi päiville. Napauta kohtaa .

      • Napauta kohtaa Aikataulu, valitse olemassa oleva aikataulu ja napauta kohtaa Kopioi.

      • Napauta kohtaa Päivä, valitse päivät, jotka haluat määrittää, ja napauta sitten kohtaa Kopioi.

    • Kun aikataulu alkaa, näet aikaan asti seuraavissa näytöissä:

      • Laitteen ohjaus -näyttö.

      • Ohjaus-välilehti laitteen nimen alla.

      • Suosikkilaitteet-osio aloitusnäytöllä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?