DUG_PTC_WH-03

Esimerkki automaatiosta

Tässä esittelyssä kuvataan, kuinka luodaan automaatio lämminvesivaraajajärjestelmän ohjaamiseen, kun aurinkoenergian tuotanto on yli 2 kW.
HUOMAUTUS: Jos kotisi on Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Varmista, että asennat PowerTag Energyn ja yhdistät sen Wiser Home -järjestelmään automaation luomista ja suorittamista varten.
EHDOTUS: Kahden automaation luominen on pakollista. Käynnistä ensin lämminvesivaraajajärjestelmä, kun aurinkoenergian tuotanto on yli 2 kW. Toiseksi kytke lämminvesivaraajajärjestelmä pois päältä, kun aurinkoenergian tuotanto on pienempi.
Lämminvesivaraajajärjestelmä ei sammu automaattisesti ennen kuin luot toisen automaation.
  1. Luo automaatio kohdasta Automaatio > .
  2. Lisää ehto valitsemalla Lisää ehto > Laitteen tilan muutos > Aurinkopaneeli.
  3. Aseta tuotantoteho 2 kW:iin (A) ja ehdoksi yli (B) ja valitse Aseta.
  4. Lue tiedot ja valitse OK.
  5. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta > Lämmitys. Aseta laitteen tilaksi Päällä ja napauta kohtaa Aseta, joka sijaitsee oikeassa yläkulmassa.
    HUOMAUTUS: Oletusasetuksena tila on pois päältä.
  6. Kirjoita automaation nimi.
    EHDOTUS: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla .
  7. Valitse Tallenna. Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.
    HUOMAUTUS: Voit ottaa tallennetut automaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä Automaatio-välilehdellä valitsemalla .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?