DUG_PTC_WH-03

Lisäasetukset

Voit tarkastella laiteparin muodostuksen aikana määritetyssä järjestelmässä käytetyn PowerTag Control -lähdön tyyppiä ja tilaa.
TÄRKEÄ: Valintaa/asetuksia ei voi muokata, kun se on määritetty pariliitoksen muodostamisen aikana. Jos huomaat, että asetukset eivät ole oikein, suosittelemme poistamaan PowerTag Controlin Wiser-järjestelmästä ja ottamaan sen uudelleen käyttöön oikealla valinnalla/asetuksilla.
Lisätietoja:
  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Valitse Laitteet > Energia (tai huone, johon PowerTag on määritetty) ja napauta kohtaa Lisäasetukset.

Lähdön tyyppi: kontaktori

Kontaktori on sähköohjattu kytkin, jota käytetään virtapiirin kytkemiseen. Sitä käytetään yleisesti sähkömoottoreiden, valaistuksen, lämmityksen, kondensaattoripakettien, lämpöhaihduttimien, pumppujen, lämminvesivaraajajärjestelmien ja muiden sähkökuormitusten ohjaamiseen. Kontaktoreita käytetään tyypillisesti sovelluksissa, joissa tarvitaan usein toistuvia katkaisu- ja sulkutoimintoja. Ne on suunniteltu käsittelemään suurempia virta- ja jännitetasoja verrattuna tavallisiin releisiin.

Lisäasetuksissa voit tarkastella seuraavaa vaihtoehtoa:

  1. Lähdön tyyppi kuten Kontaktori.

  2. Normaali tila :

    Normaalisti auki: koskettimet avautuvat, kun kelassa ei ole virtaa, ja ne sulkeutuvat, kun kelassa on virta.

    Normaalisti suljettu: koskettimet ovat kiinni, kun kela ei ole jännitteinen, ja ne avautuvat, kun kela on jännitteinen.

Lähdön tyyppi: impulssirele

Impulssirele on reletyyppi, joka on suunniteltu kytkeytymään, kun sähköinen pulssi kohdistetaan sen kelaan. Sitä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa virtapiiriä ohjataan hetkellisellä sähkösignaalilla. Impulssireleitä käytetään usein esimerkiksi ovikellojärjestelmissä, ohjauspiireissä tai missä tahansa sovelluksessa, jossa tilapäisen sähköisen signaalin on käynnistettävä tietty toiminto.

Lisäasetuksissa voit tarkastella seuraavaa vaihtoehtoa:

  1. Lähdön tyyppi kuten Impulssirele

  2. Palautteen tyyppi:

    Normaalisti auki: releen koskettimet ovat auki lepotilassa. Kun releessä on jännite, nämä koskettimet sulkeutuvat aktiivisen tilan osoittamiseksi.

    Normaalisti suljettu: releen koskettimet ovat kiinni lepotilassa. Kun releeseen on kytketty virta, nämä koskettimet avautuvat ilmaistakseen aktiivisen tilan.

  3. Testaa impulssireleen takaisinkytkentä ja tarkista, että kaikki toimii oikein, kytkemällä impulssireleen vaihtokytkin päälle ja odottamalla muutaman sekunnin (20 s) ajan, kunnes testi on suoritettu loppuun.
    Sovellus näyttää testin edistymisen.

HUOMAUTUS: Jos impulssitesti ei onnistu, katso johdotuskytkennän käyttöohje ja yritä uudelleen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?