DUG_PTC_WH-03

Exemple d’automatisme

Cette démonstration vous montre comment créer un automatisme qui contrôle un système d’eau chaude lorsque la production solaire est supérieure à 2 kW.
NOTE: Si votre lieu de résidence se trouve en Belgique, au Danemark, en Suède et en Finlande. Assurez-vous d’installer le PowerTag et appairez-le avec le système Wiser Home pour créer et exécuter un automatisme.
SUGGESTION: Il est obligatoire de créer deux automatismes. Commencez par allumer le système d’eau chaude lorsque la production solaire est supérieure à 2 kW. Deuxièmement, arrêtez le système d’eau chaude lorsque la production solaire est inférieure.
Le système d’eau chaude ne s’éteint pas automatiquement à moins que vous ne créiez un autre automatisme.
  1. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d’état d’un équipement > Panneau solaire.
  3. Réglez la puissance de production sur 2 kW (A) et la condition sur plus que (B) puis appuyez sur Enregistrer.
  4. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Chauffage. Réglez l’état du dispositif sur Marche, puis appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.
    NOTE: Par défaut, l’état est sur « Arrêt ».
  6. Saisissez le nom de l’automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  7. Appuyez sur Sauvegarder.Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes sauvegardés dans l’onglet Automatismes à l’aide de .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?