DUG_PTC_WH-03

Installation de l’appareil

Reportez-vous aux Instructions d’installation fournies avec ce produit.

Il est recommandé d’installer le PowerTag à moins de 3 mètres de la passerelle Wiser pour obtenir de meilleurs résultats. La qualité du signal est mieux préservée lorsqu’il n’y a pas de grandes obstructions (murs épais, armoires métalliques, etc.) entre le PowerTag et votre passerelle Wiser. Cela offre une bonne puissance de réseau et permet d’éviter les problèmes en ligne/hors ligne susceptibles de corrompre les données.

Reportez-vous à la vidéo d’installation : Comment installer le PowerTag Control - Module d’E/S
Cette vidéo s’applique à l’installation d’un PowerTag pilotant un relais d’impulsion à l’aide d’un « câble auxiliaire d’indication à distance et de 2 fils de boucle de retour ». Où le PowerTag pilotant un contacteur ne « nécessite pas un câble auxiliaire d’indication à distance et 2 fils de boucle de retour ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?