DUG_PTC_WH-05

Réinitialisation du mode Appairage en cours

Si le PowerTag perd la connexion avec la passerelle, vous pouvez revenir au mode Appairage en cours pour le mettre en service dans le système Wiser.

  1. Lorsque la LED du PowerTag Control clignote en rouge, elle indique une perte de communication entre la passerelle Wiser et le PowerTag Control. Attendez 4 minutes que la LED clignote en rouge plusieurs fois par seconde.

    NOTE: Si une perte de communication occasionnelle est observée, la LED clignote 1 fois en rouge.
  2. Appuyez ensuite pendant plus de 10 s sur le bouton de configuration du PowerTag pour réinitialiser le dispositif.


Une fois qu’il est réinitialisé, la LED d’état clignote en orange. Le PowerTag passe en mode Appairage en cours.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?