DUG_PTC_WH-03

Uso del dispositivo

El panel de control le permite encender y apagar el dispositivo y controlar varios ajustes.

En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o una pestaña de una habitación en la que se encuentra el enchufe inalámbrico o un icono para abrir la pantalla de control del dispositivo.

En la pantalla de control del dispositivo puede ver lo siguiente:

  1. Interruptor para encender/apagar el dispositivo.

  2. Estado actual del dispositivo.

  3. Crear o asignar una programación horaria

  4. Ajustes del dispositivo para cambiar la configuración.

NOTA: Si solo tiene un PowerTag en el sistema de Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?