DUG_PTC_WH-05

Gerät verwenden

Über das Bedienfeld können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern.

Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf ALLE Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich der Plug befindet, ein Symbol zum Öffnen des Bildschirm zur Gerätesteuerung.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung sehen Sie Folgendes:

A

Schalter, um das Gerät ein-/auszuschalten.

B

Aktueller Status des Geräts.

C

Erstellen oder Zuweisen eines Zeitplans

D

Antippen, um das Gerät zum Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen Systemhandbuch.

E

Geräteeinstellungen, um die Konfiguration zu ändern.

HINWEIS: Wenn Sie nur einen einzigen PowerTag im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?