Über das Gerät
Der PowerTag E (im Folgenden PowerTag) ist ein kompakter, robuster und montagefreundlicher Energiesensor der Klasse 1 für drahtlose Kommunikation. Zusammen mit dem Wiser Hub sammelt er Informationen aus Schaltanlagen beliebiger Größe und Ausstattung und misst, wie viel Energie im Stromkreis verbraucht wird. Er wurde speziell für das Energiemanagement von Verbrauch und Verfügbarkeit in neuen oder bestehenden Wohngebäuden entwickelt. Er sorgt für die Überwachung und Messung von Energie und Leistung in Echtzeit und bietet außerdem einen vollständigen Überblick über die Leistungsübertragung zwischen Stromquellen und Verbrauchern.
Eigenschaften des PowerTags:
-
Einfache Montage direkt auf oder unter dem Leistungsschalter.
-
Messung von Energieverbrauch und -produktion (Leistung).
-
Senden von Echtzeit-Benachrichtigungen und Alarmmeldungen in der Wiser Home App bei Störungen im Stromversorgungssystem.
Vorteile des PowerTags:
-
Kleinste Anschlussfläche und schnellste Montage.
-
Energieklasse 1 nach IEC61577-12: Genaue Messung +/- 1 %.
-
Kompakt und kosteneffektiv.