DUG_PowerTag-E_WH-10

Om enheden

PowerTag E (i det følgende benævnt PowerTag) er en kompakt, robust og trådløs kommunikationsenergisensor i klasse 1, der er nem at installere. Den anvendes sammen med Wiser hub til at indsamle oplysninger fra alle tilsluttede kredse og måle, hvor meget energi der forbruges i kredsen. Den er udviklet specifikt til at styre energiforbruget og apps til strømtilgængelighed i installationer i nye eller eksisterende boliger. Den overvåger og måler energi og effekt i realtid og giver også komplet synlighed af effektoverførsel mellem strømkilde og belastninger.

Funktioner i PowerTag:

  • Nem at montere med top- eller bundposition direkte på afbryderen.

  • Måler energiforbrug og -produktion (effekt).

  • Sender meddelelser og alarmer i realtid i Wiser Home-appen i tilfælde af uregelmæssigheder i det elektriske system.

Fordele ved PowerTag:

  • Optager mindst muligt areal og er den hurtigste at installere.

  • Energiklasse 1 i henhold til IEC61577-12: Nøjagtig måling +/- 1 %.

  • Kompakt og omkostningseffektiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?