DUG_PowerTag-E_WH-10

Definições avançadas

As configurações avançadas são aplicáveis para Rede, Solar, Solar/Bateria (combinação) para reconfigurar a direção da energia.
Segue-se um exemplo de configuração das definições Avançadas para a Rede em qualquer um dos seguintes cenários:
  • Foi instalado um novo sistema solar ligado à rede.

  • O sistema solar ligado à rede foi removido.

  • Se a direção da energia estiver incorreta com o sistema solar ligado à rede existente.

  • Se tiver alterado o seu Limite da rede (contrato de potência) .

  1. No ecrã inicial, toque em > Dispositivos > Energia > Rede > Definições avançadas.
  2. Toque em OK quando a janela de advertência solicitar a confirmação.
  3. Siga qualquer um destes passos com base no requisito:
    SUGESTÃO: Durante a noite, a direção da energia tem de ser da Rede para Casa; se a direção da energia estiver incorreta, ative ou desative o botão Inverter direção (D) em conformidade.

    Siga o mesmo procedimento para configurar as Definições Avançadas para Sistema de Armazenamento de Energia -Solar, Solar/Bateria (combinação) .

    1. No ecrã inicial, toque em > Dispositivos > Energia > Solar > Definições avançadas.

    2. Ative ou desative o botão Inverter direção (D) se a direção da energia estiver incorreta com o Sistema de Armazenamento de Energia existente. Consulte Emparelhar o dispositivo com o sistema de armazenamento de energia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?