Erweiterte Einstellungen
-
Eine neue Netz-Solaranlage wurde installiert.
-
Die Netz-Solaranlage wurde entfernt.
-
Wenn die Stromrichtung mit der bestehenden Netz-Solaranlage nicht übereinstimmt.
-
Wenn Sie Ihr Netz-/Vertragslimit (Stromvertrag) geändert haben.
- Tippen Sie im Startbildschirm auf.
- Tippen Sie auf OK, wenn Sie im Benachrichtigungsfenster zur Bestätigung aufgefordert werden.
- Führen Sie je nach Anforderung einen der folgenden
Schritte aus:
- Wenn Sie eine neue Netz-Solaranlage installiert haben. Siehe Gerät mit einer Netz-Solaranlage koppeln.
- Wenn Sie die Solaranlage
entfernt haben, tippen Sie auf (A) und wählen Sie Nein.
HINWEIS: Wenn Sie Ihren PowerTag als Solar oder Solar/Batterie (Kombi) konfiguriert haben, ist das Feld (A) Haben Sie Sonnenkollektoren? deaktiviert. Siehe Gerät mit ESS koppeln.
- Wenn Ihre Solaranlage nur das Netz speist, tippen Sie auf (B) und wählen Sie Ja, ich verkaufe alles.
- Um Ihren Stromvertrag zu aktualisieren, wählen Sie Ihr Netz-/Vertragslimit (kVA/A/kW) (C) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf
und geben Sie einen Wert über die Wähltastatur gemäß Ihrem Land ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung (D), wenn die Stromrichtung mit der bestehenden Netz-Solaranlage nicht übereinstimmt. Siehe Gerät mit einer Netz-Solaranlage koppeln.
VORSCHLAG: Nachts ist die korrekte Stromrichtung Netz zu Haus. Ist die Stromrichtung falsch, dann aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung (D) entsprechend.Gehen Sie genauso vor, um die erweiterten Einstellungen für ESS -Solar, Solar/Batterie (Kombi) zu konfigurieren.
-
Tippen Sie im Startbildschirm auf .
-
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Umgekehrte Richtung (D), wenn die Stromrichtung mit dem vorhandenen ESS nicht übereinstimmt. Siehe Gerät mit Energiespeichersystem koppeln.