Configuración avanzada
-
Se ha instalado un nuevo sistema solar en red.
-
Se ha eliminado el sistema solar en red.
-
La dirección de alimentación es incorrecta en el sistema solar en red existente.
-
Ha cambiado el límite de potencia (contrato de potencia) .
- En la pantalla Inicio, pulse.
- Pulse OK cuando se solicite la confirmación en la ventana de precaución.
- Siga cualquiera de estos pasos en función de las necesidades:
- Si instaló un nuevo sistema solar en red. Consulte Emparejamiento del dispositivo con un sistema solar en red.
- Si ha eliminado el sistema
solar, pulse (A) y seleccione No.
NOTA: Si ha configurado su PowerTag como Solar o Solar / Batería (combo), se desactivará el campo (A) ¿Tiene paneles solares?. Consulte Emparejamiento del dispositivo con ESS.
- Si su sistema solar solo alimenta la red, pulse (B) y seleccione Sí, lo vendo todo.
- Para actualizar su contrato de potencia, seleccione su límite de potencia (kVA/A/kW) (C) en el menú desplegable y, a continuación,
pulse
e introduzca un valor usando el teclado de marcado según su país.
- Active o desactive el interruptor de alternanciaDirección contraria (D) si la dirección de alimentación es incorrecta en el sistema solar en red existente. Consulte Emparejamiento del dispositivo con un sistema solar en red.
SUGERENCIA: Durante el horario nocturno, la dirección de alimentación debe ser de Red a Hogar; si la dirección de alimentación es incorrecta, active o desactive el interruptor de alternancia Dirección contraria (D).Siga el mismo procedimiento para configurar la configuración avanzada para ESS -Solar, Solar/batería (combo) .
-
En la pantalla Inicio, pulse .
-
Active o desactive la Dirección contraria (D) si la dirección de alimentación es incorrecta en el ESS existente. Consulte Emparejamiento del dispositivo con un sistema de almacenamiento de energía.