DUG_PowerTag-E_WH-10

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger kan anvendes for Elnet, Solceller, Solceller/batteri (kombination) til genkonfiguration af strømretningen.
Følgende er et eksempel på konfiguration af Avancerede indstillinger for Elnet i et af følgende scenarier:
  • Installer et nyt solcelleanlæg på elnettet.

  • Fjern et solcelleanlægget på elnettet.

  • Hvis strømretningen er forkert i det eksisterende solcelleanlæg på elnettet.

  • Hvis du har ændret grænse for elnet (strømkontrakt) .

  1. Tryk på skærmen Hjem > Enheder > Energi > Elnet > Avancerede indstillinger.
  2. Tryk på OK, når advarselsvinduet vises for bekræftelse.
  3. Følg ét af disse trin baseret på behovet:
    • Hvis du har installeret et nyt solcelleanlæg på elnettet. Se Parring af enheden med solcelleanlæg på elnet.
    • Hvis du har fjernet solcelleanlægget, skal du trykke på (A) og vælge Nej.
      BEMÆRK: Hvis du har konfigureret din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination), vil feltet (A) Har du solceller? blive deaktiveret. Se Parring af enheden med ESS.
    • Hvis solcelleanlægget kun forsyner elnettet, skal du trykke på (B) og vælge Ja, jeg sælger det hele.
    • For at opdatere din strømkontrakt skal du vælge grænsen for elnet (kVA/A/kW) (C) i rullemenuen, derefter trykke på og indtaste en værdi med tastaturet afhængigt af dit land.
    • Aktiver eller deaktiver omskifteren Omvendt retning (D), hvis strømretningen er forkert i det eksisterende solcelleanlæg på elnettet. Se Parring af enheden med solcelleanlæg på elnet.
    TIP: Om natten skal strømretningen være fra Elnet til Hjem, hvis strømretningen er forkert, aktiveres eller deaktiveres omskifteren Omvendt retning (D) i overensstemmelse hermed.

    Følg den samme procedure for at konfigurere Avancerede indstillinger for ESS -Solenergi, Solenergi/batteri (kombination) .

    1. Tryk på skærmen Hjem > Enheder > Energi > Solceller > Avancerede indstillinger.

    2. Aktiver eller deaktiver Omvendt retning (D), hvis strømretningen er ukorrekt i det eksisterende ESS. Se Parring af enheden med et energilagersystem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?