DUG_PowerTag-E_WH-10

Migrering fra Wiser Energy til Wiser Home

Video om migrering: Klik her for at se en video om migreringen.

VIGTIG: Hvis du har en ældre PowerTag med firmwareversion 3.x.x og tidligere (firmwareversionen er trykt på enheden eller kan oplyses af kundesupport), skal du aktivere tilstanden Ældre PowerTag Energy med vippekontakten på Wiser-hubbens skærm Enhedsoplysninger, så systemet kan parres med dem.
  1. På Wiser Home-appens Hjem-skærm skal du trykke på .

  2. Tryk Enheder > Hub 2. generation for at gå til skærmen Enhedsoplysninger.

  3. Tryk på vippekontakten, og aktivér tilstanden Ældre PowerTag Energy for at idriftsætte den gamle PowerTag.

Du kan finde flere oplysninger under:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?