DUG_PowerTag-E_WH-10

Parring af hovedenheden

Sådan parres hovedenheden:
  1. Tryk på på skærmen Hjem.
  2. Tryk på Enheder >  >  Energi.
  3. Vælg PowerTag Energy (A).
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Energi > PowerTag Energy.
    BEMÆRK: Kun fanen Energi er tilgængelig for brugere i Norden og Belgien.
  4. Siden Registrering af enhed søger i et øjeblik for at vise de tilgængelige PowerTags.
  5. Hvis mere end én PowerTag er tilgængelig, skal du vælge én af dem (B).
  6. Tryk på Identificer på siden Enhedskonfiguration for at genkende den primære PowerTag. Det vil være ElnetPowerTag, der måler nettilslutningen.
    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt grønt på PowerTag.

  7. Tryk på OK i notifikationsvinduet, når du har afsluttet identifikationen af PowerTag.
  8. Tryk på (C) for at tildele en etiket til den primære PowerTag.
    Listen over etiketter vises på siden Type.
  9. Vælg en etikettype (D), og tryk på Gem (E).
    BEMÆRK: Det anbefales at vælge Elnet som etiket, der repræsenterer den primære PowerTag.
    Når typen Elnet er valgt, er Navn som standard tildelt som Nettilslutning.
  10. Tryk på (F), og vælg Ja/Nej, hvis du har installeret solpaneler.
    Strømretningen aktiveres automatisk (H).
  11. Indstil Grænse for Elnet (G).
    BEMÆRK: Grænse for elnet er den maksimalt tilladte strømforsyning til elnettet i henhold til kontrakten. Det forhindrer udkobling af strømmen ved at lukke ned for belastninger for at holde strømforbruget under en defineret grænse. Som standard er grænsen for elnet indstillet til at måle i kVA.

    Vælg din grænse for elnet (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur. Følgende tabel viser standardværdierne inden for området:

    Land

    Standardværdi

    Område

    Frankrig

    36 kVA

    1-42 kVA

    Tyskland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Sverige

    20 A

    16-63 A

    Finland

    20 A

    16-63 A

    Danmark

    25 A

    25-35 A

    VIGTIG: Du kan ikke angive en værdi, der er større eller mindre end det angivne område.
  12. Aktivér vippekontakten (I) Omvendt retning, hvis strømretningen er fra Hjem til Elnet.
    VIGTIG: Aktivering af Omvendt retning sikrer, at strømretningen er korrekt.
  13. Tryk på Gem (J).

    Når du har parret enheden, vises en bekræftelsesskærm med følgende indstillinger:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den nyligt tilføjede enhed på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.


    BEMÆRK: Hvis du kun har en enkelt PowerTag i hele Wiser-systemet, kan siden Styring ikke ses. Der er adgang til alle funktioner via siden Hjem.
    BEMÆRK: Du vil blive bedt om at indtaste prisen, når PowerTag er taget i brug. Se Indstilling af pris
    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din pris, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.