DUG_PowerTag-E_WH-10

Migración de Wiser Energy a Wiser Home

Video de migración: Haga clic aquí para ver el vídeo de migración.

IMPORTANTE: Si tiene un PowerTag más antiguo con la versión de firmware 3.x.x y anterior (la versión de firmware se imprimirá en el dispositivo o puede ser proporcionada por el soporte al cliente), habilite el interruptor de alternación del Modo de energía de PowerTag heredado en la pantalla Detalles del dispositivo del Wiser Hub para permitir que el sistema se empareje con ellos.
  1. En la pantalla Inicio de la aplicación Wiser Home, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > Hub de segunda generación para navegar a la pantalla Detalles del dispositivo.

  3. Pulse el interruptor de alternación y habilite el Modo de energía de PowerTag heredado para poner en marcha el PowerTag antiguo.

Para obtener más información consulte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?