DUG_PowerTag-E_WH-10

Personificerede energiindsigter

BEMÆRK:
  • Personificerede energiindsigter er kun tilgængelig i Frankrig.

  • Denne funktion får en meddelelse i Indsigter, når du idriftsætter elnettet.

Personificerede energiindsigter er en energistyringsfunktion, der er beregnet til at overvåge den måde, vi bruger energi på i hverdagen. Denne funktion vurderer en husholdnings energiforbrug udelukkende på grundlag af data fra deres forsyningsselskab.

Funktionen gør det muligt at følge den forbrugte energi over tid og beregne en belastnings forbrug i forhold til energiforbruget og giver dig følgende personliggjorte energiindsigter:

  • sammenligning af energiforbrug med tilsvarende boliger

  • fordeling af energiforbrug

  • tip til energibesparelse

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.