DUG_PowerTag-E_WH-10

Oprettelse af en automatisering

Følgende er et eksempel på oprettelse af en automatisering, når elnettet importerer mere end 0,5 kW, og derefter afsendelse af en meddelelse.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Automatisering > for at oprette en automatisering.
  3. Tryk , og vælg det ikon, der bedst repræsenterer din automatisering.
  4. Indtast et navn på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B).
    • Alle betingelser: Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering
    • Enhver betingelse: En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.
  5. Tryk på Tilføj betingelser (C), og vælg en af følgende (D):
    • Ændring af enhedens status (vælg enheden)
    • Væk-tilstand (aktivér eller deaktivér)
    • Ændringer i energipris (for a fastsætte en prisgrænse for energi)
      BEMÆRK: Denne betingelse er kun tilgængelig, hvis din pris er indstillet på spidsbelastning/ikke-spidsbelastning eller dynamisk. Se Indstilling af pris
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
  6. Vælg en enhed, der skal have betingelsen. I dette eksempel skal du vælge Elnet.
  7. Tryk på mere end (E), og angiv en strømværdi i feltet (F).
  8. Tryk på Indstil (G).
    BEMÆRK: Stryg til venstre, og tryk på for at fjerne en tilføjet betingelse .

  9. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på Derefter > Tilføj en handling og vælg en af følgende (H):
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
    • Styr en enhed: Vælg en enhed, som du vil udløse.
    • Send besked: Slå meddelelsen til for automatiseringen.
    • Aktivér et scenarie: Vælg det scenarie, som du vil udløse.
    • Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.
  10. Tryk på Giv mig besked (I), og tryk derefter på Gem.
  11. Den gemte automatisering vises på siden Automatisering. Tryk på vippekontakten (J) for at aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?