DUG_Schneider Charge_WH-04

Ladegerät verbinden/trennen

Verbinden

  1. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in das Schneider Charge ein.

  2. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Einlass des Elektrofahrzeugs.

  3. Die LED-Anzeige des Schneider Charge wechselt von konstantem Grün zu pulsierendem Blau.

HINWEIS: Informationen zur LED-Farbe finden Sie unter LED-Anzeige.

Trennen

  1. Stoppen Sie das Aufladen des Fahrzeugs mit der Wiser Home App, um das Ladekabel aus der Fahrzeugsteckdose zu entriegeln.

  2. Ziehen Sie den Stecker von Schneider Charge aus der Steckdose des Elektrofahrzeugs.

  3. Wickeln Sie das Ladekabel um die Schneider Charge Wickelmulde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?