DUG_Schneider Charge_WH-04

Zurücksetzen der PIN über die Wiser Home App

Wenn Sie die Inbetriebnahme-PIN verlieren, können Sie die PIN mit der Wiser Home App auf den Standardwert zurücksetzen.
  1. Öffnen Sie die Wiser Home App, tippen Sie auf Neues System einrichten > Professioneller Installateur.
  2. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region, um das Menü Geräte hinzufügen zu öffnen.
    Das Menü zeigt die Liste der unterstützten Geräte in Abhängigkeit von Ihrem Standort an.
  3. Wählen Sie in der Geräteliste Schneider Charge aus und warten Sie ein paar Sekunden, bis die App die Firmware-Version überprüft hat.
    Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, tippen Sie auf Download, ansonsten fahren Sie mit Schritt 4 fort.
    HINWEIS: Die App lädt die neueste Firmware herunter und lädt sie automatisch auf den Schneider Charge hoch, sobald dieser mit dem Wi-Fi® verbunden ist.
  4. Tippen Sie auf der Seite Schneider Charge Setup auf Start setup.
  5. Lesen Sie die Anweisungen in der App und tippen Sie dann auf Next.
  6. Wenn die seitliche LED-Anzeige bei Schneider Charge dauerhaft grün leuchtet, halten Sie die seitliche Drucktaste 3 Sek. lang gedrückt.
    Dadurch wird ein temporäres drahtloses Netzwerk von Schneider Charge erstellt, das 4 Min. lang aktiv ist.
    HINWEIS: Wenn die seitliche LED-Anzeige nicht leuchtet, schalten Sie die Ladestation aus und dann wieder ein, um die seitliche Taste zu aktivieren.
  7. Tippen Sie in der App auf Weiter und führen Sie eine der folgenden Methoden aus, um den QR-Code an der Seite Ihrer Schneider Charge zu scannen und eine Verbindung zum temporären drahtlosen Netzwerk herzustellen.

    Tippen Sie auf Kamera öffnen:
    WICHTIG: Aktivieren Sie die Kamera nur für die Wiser Home App.
    1. Tippen Sie auf Kamera öffnen.
    2. Tippen Sie auf OK, im Pop-up-Dialogfeld.
    3. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite des Schneider Charge, um dem temporären drahtlosen Netzwerk beizutreten.
    Manuell verbinden:
    1. Tippen Sie auf Manuell verbinden > WLAN-Einstellungen öffnen.
    2. Wählen Sie SchneiderCharge_##-##-## aus der Liste geben Sie das WLAN®-Passwort an der Seite des Geräts ein.
    3. Kehren Sie nach dem Erstellen der Verbindung zur Wiser Home App zurück.
    4. Tippen Sie auf Fortsetzen, um den Inbetriebnahmeprozess fortzusetzen.
  8. Tippen Sie auf PIN zurücksetzen, lesen Sie die Popup-Meldung und tippen Sie auf Ja.
  9. Bitte drücken Sie innerhalb von 3 Minuten und 30 Sekunden die rechte Taste an der Schneider Charge, um die Rücksetzung zu bestätigen.
Nach einigen Sekunden wird die PIN auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?