DUG_Schneider Charge_WH-04

Återställning av PIN-koden via Wiser Home-appen

Om du tappar bort PIN-koden för idrifttagning kan du återställa PIN-koden till standardvärdet med hjälp av Wiser Home-appen.
  1. Öppna Wiser Home-appen, tryck på Kom igång > Professionell installatör.
  2. Välj ditt land eller din region för att öppna Lägg till enheter meny.
    Menyn visar en lista över enheter som stöds beroende på var du befinner dig.
  3. Välj Schneider Charge i enhetslistan och vänta några sekunder tills appen har kontrollerat firmware-versionen.
    Om en ny firmware finns tillgänglig trycker du på Ladda ned, annars fortsätter du med steg 4.
    OBS: Appen laddar ner den senaste inbyggda programvaran och laddar automatiskt upp den till Schneider Charge när den är ansluten till Wi-Fi®.
  4. På Schneider Charge Setup, tryck på Starta installationen.
  5. Läs instruktionerna i appen och tryck sedan på Nästa.
  6. När LED-indikatorn på sidan lyser grönt i Schneider Charge trycker du in och håller ned tryckknappen på sidan i 3 sekunder.
    Detta skapar ett tillfälligt trådlöst nätverk i Schneider Charge som är aktivt i 4 minuter.
    OBS: Om LED-indikatorlampan på sidan är släckt, stäng av laddstationen och slå sedan på den för att återaktivera sidoknappen.
  7. I appen trycker du på Nästa och utför någon av följande metoder för att skanna QR-koden på sidan av din Schneider Charge för att ansluta till det tillfälliga trådlösa nätverket.

    Tryck på Öppna kameran:
    VIKTIG: Aktivera kameran endast för appen Wiser Home.
    1. Tryck på Öppna kameran.
    2. Tryck på OK, i dialogrutan som dyker upp.
    3. Skanna QR-koden på höger sida av Schneider Charge för att ansluta dig till det tillfälliga trådlösa nätverket.
    Anslut manuellt:
    1. Tryck på Anslut manuellt > Öppna Wi-Fi-inställningar.
    2. Välj SchneiderCharge_##-##-##-## från listan och ange lösenordet för Wi-Fi® som finns på sidan av enheten.
    3. När du är ansluten återgår du till Wiser Home-appen.
    4. Tryck på Fortsätt för att fortsätta driftsättningsprocessen.
  8. Tryck på Återställ PIN, läs popup-meddelandet och tryck på Ja.
  9. Tryck på höger sidoknapp på Schneider Charge inom 3 minuter och 30 sekunder för att bekräfta återställningen.
Efter några sekunder återställs PIN-koden till standardvärdet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?