DUG_Schneider Charge_WH-04

Repor o PIN através da aplicação Wiser Home.

Se perder o PIN de ativação, pode repor o PIN para o valor predefinido utilizando a aplicação Casa Wiser.
  1. Abra a aplicação Wiser Home, toque em Começar > Instalador profissional.
  2. Selecione o seu país ou a região para abrir o menu Adicionar dispositivos.
    O menu mostra a lista de dispositivos suportados com base na sua localização.
  3. Na lista de dispositivos, selecione Schneider Charge e aguarde alguns segundos para que a aplicação verifique a versão do firmware.
    Se estiver disponível um novo firmware, toque em Descarregar, caso contrário, prossiga com o passo 4.
    NOTA: A aplicação descarrega o firmware mais recente e carrega-o automaticamente para o Schneider Charge assim que estiver ligado ao Wi-Fi®.
  4. Ligado Schneider Charge configuração, toque em Iniciar a configuração.
  5. Leia as instruções na aplicação e, em seguida, toque em Next.
  6. Na opção Schneider Charge, quando o indicador LED lateral ficar verde fixo, mantenha pressionado o botão de pressão lateral durante 3 s.
    Isto irá criar uma rede sem fios temporária do Schneider Charge, a qual ficará ativa durante 4 min.
    NOTA: Se a luz indicadora LED lateral estiver desligada, desligue a estação de carregamento e, em seguida, ligue-a para voltar a ativar o botão lateral.
  7. Na aplicação, toque em Seguinte e execute um dos métodos a seguir para pesquisar o código QR localizado na parte lateral do Schneider Charge para conectar-se à rede sem fios temporária.

    Toque em Abrir a câmara:
    IMPORTANTE: Ativar a câmara apenas para a aplicação Residência Wiser.
    1. Toque em Abrir a câmara.
    2. Toque em OK, na caixa de diálogo pop-up.
    3. Digitalize o código QR no lado direito do Schneider Charge, para aderir à rede sem fios temporária.
    Conectar manualmente:
    1. Toque em Conectar manualmente > Abrir as definições de Wi-Fi.
    2. Selecione o SchneiderCharge_#-##-## da lista e introduza a palavra-passe Wi-Fi® localizada na parte lateral do dispositivo.
    3. Uma vez conectado, regresse à aplicação Wiser Home.
    4. Toque em Continuar para continuar o processo de colocação em funcionamento.
  8. Toque Repor o PIN, leia a mensagem pop-up e toque em Sim.
  9. Prima o botão do lado direito em Schneider Charge no espaço de 3 minutos e 30 segundos para confirmar a reposição.
Ao fim de alguns segundos o PIN será redefinido para a predefinição.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?