DUG_Schneider Charge_WH-04

Restablecimiento del PIN a través de la aplicación Wiser Home

Si pierdes el PIN de puesta en marcha, puedes restablecer el PIN al valor predeterminado mediante la aplicación Wiser Home.
  1. Abra la aplicación Wiser Home, pulse Empezar > Instalador profesional.
  2. Seleccione su país o región el menú Añadir dispositivos.
    El menú muestra la lista de dispositivos compatibles según tu ubicación.
  3. En la lista de dispositivos, seleccione Schneider Charge y espere unos segundos a que la aplicación compruebe la versión del firmware.
    Si hay un nuevo firmware disponible, pulse Descargar, de lo contrario continúe con el paso 4.
    NOTA: La aplicación descargará el firmware más reciente y lo cargará automáticamente en el Schneider Charge una vez conectado a Wi-Fi®.
  4. En Schneider Charge configuración, pulse Iniciar configuración.
  5. Lea las instrucciones de la aplicación y, a continuación, pulse Siguiente.
  6. En el Schneider Charge, cuando el indicador LED lateral se ponga en verde fijo, mantenga pulsado el botón pulsador lateral durante 3 s.
    De esta forma se creará una red inalámbrica temporal del Schneider Charge que estará activa durante 4 min.
    NOTA: Si la luz indicadora LED lateral está apagada, apague la estación de carga y vuelva a encenderla para reactivar el botón lateral.
  7. En la aplicación, toque Siguiente y realice uno de los siguientes métodos para escanear el código QR situado en el lateral de su Schneider Charge para conectarte a la red inalámbrica temporal.

    Pulse Cámara abierta:
    IMPORTANTE: Habilita la cámara sólo para la aplicación Wiser Home.
    1. Pulse Cámara abierta.
    2. Pulse OK, en el cuadro de diálogo emergente.
    3. Escanee el código QR situado en la parte derecha de la Schneider Charge para unirse a la red inalámbrica temporal.
    Conectar manualmente:
    1. Toque Conectar manualmente > Abrir configuración de Wi-Fi.
    2. Seleccione el SchneiderCharge_##-##-## de la lista e introduzca la contraseña Wi-Fi® ubicada en el lateral del dispositivo.
    3. Una vez conectado, vuelva a la aplicación Wiser Home.
    4. Toque Continuar para seguir con el proceso de puesta en marcha.
  8. Toque Restablecer PIN, lea el mensaje emergente y toque .
  9. Pulse el botón derecho del Schneider Charge antes de que transcurran 3 minutos y 30 segundos para confirmar el restablecimiento.
Después de unos segundos, el PIN se restablecerá al valor predeterminado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?