DUG_Schneider Charge_WH-04

Réinitialisation du code PIN via l’application Wiser Home

Si vous perdez le code PIN de mise en service, vous pouvez le réinitialiser à sa valeur par défaut à l'aide de l'application Wiser Home.
  1. Ouvrez l’application Wiser Home, appuyez sur Démarrer > Installateur.
  2. Sélectionnez votre pays ou région ouvrir le menu Ajouter des appareils.
    Le menu affiche la liste des appareils pris en charge en fonction de votre localisation.
  3. Dans la liste des appareils, sélectionnez Schneider Charge et attendez quelques secondes pour que l'application vérifie la Version du firmware.
    Si un nouveau firmware est disponible, appuyez sur Télécharger, sinon passez à l'étape 4.
    NOTE: L'application téléchargera le dernier firmware et le chargera automatiquement sur le Schneider Charge une fois connecté au Wi-Fi®.
  4. Sur le site Schneider Charge l'installation, appuyez sur Commencer l'installation.
  5. Lisez les instructions dans l'application, puis tapez sur Suivant.
  6. Dans Schneider Charge, lorsque l’indicateur LED latéral s’allume en vert fixe, appuyez sur le bouton-poussoir latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 s.
    Un réseau sans fil temporaire du Schneider Charge est alors créé et sera activé pendant 4 minutes.
    NOTE: Si le voyant DEL latéral est éteint, éteignez la station de charge, puis rallumez-la pour réactiver le bouton latéral.
  7. Ensuite, appuyez sur Suivant et effectuez l’une des opérations suivantes pour scanner le code QR situé sur le côté de votre Schneider Charge pour vous connecter au réseau sans fil temporaire.

    Appuyez sur Ouvrir l'appareil photo:
    IMPORTANT: Activer la caméra pour l'application Wiser Home uniquement.
    1. Appuyez sur Ouvrir l'appareil photo.
    2. Tapez sur OK, dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
    3. Scannez le code QR sur le côté droit du Schneider Charge, pour rejoindre le réseau sans fil temporaire.
    Connectez-vous manuellement :
    1. Appuyez sur Connectez-vous manuellement > Ouverture des paramètres Wi-Fi.
    2. Sélectionnez le SchneiderCharge_##-##-## dans la liste et entrez le mot de passe Wi-Fi® situé sur le côté du dispositif.
    3. Une fois connecté, revenez à l’application Wiser Home.
    4. Appuyez sur Continuer pour continuer le processus de mise en service.
  8. Appuyez sur Réinitialiser le code PIN, lisez le message pop-up et appuyez sur Oui.
  9. Veuillez appuyer sur le bouton latéral droit sur Schneider Charge dans les 3 minutes et 30 secondes pour confirmer la réinitialisation.
Au bout de quelques secondes, le code PIN est réinitialisé à sa valeur par défaut.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?