Entrada em funcionamento através da eSetup
|
Para telemóveis Android: |
Para telemóveis Apple: |
![]() |
![]() |
- Abra a aplicação eSetup e selecione Schneider Charge.
- Selecionar uma das seguintes opções:
- Ignorar o tutorial: Para continuar com o passo 3.
- Iniciar o tutorial: Para iniciar o tutorial da colocação em funcionamento.
- Ligar o Schneider Charge, quando o indicador LED lateral
ficar verde sólido, tocar em Sim, está verde na aplicação.NOTA: Se o indicador LED lateral não se acender depois de ligar o Schneider Charge, tente reativar o LED lateral desligando e depois ligando o Schneider Charge.
- No Schneider Charge, quando a luz indicadora lateral ficar
verde, prima e mantenha premido o botão funcional (botão
de pressão) durante 3 s.
Isto criará uma rede sem fios temporária, que estará ativa durante 4 min. - na aplicação, toque em Sim, está
a respirar verde e selecione um dos seguintes métodos
para ligar à rede sem fios temporária.
Digitalizar QRCode:IMPORTANTE: Ativar a câmara apenas para a aplicação eSetup.
- Toque em Digitalizar QRCode.
- Toque em OK, na caixa de diálogo pop-up.
- Digitalize o código QR no lado direito do Schneider Charge, para aderir à rede sem fios temporária.
Ligação manual:- Toque em .
- Selecione SchneiderCharge_##-##-## na lista e introduza a palavra-passe Wi-Fi® que se encontra na parte lateral do dispositivo.
- Uma vez conectado, regresse à aplicação Wiser Home.
- Introduza um Novo PIN, volte a introduzir o PIN e toque em Guardar.
- Na página seguinte, digite o Novo PIN e toque em Conectar.
- Na página de atualização do firmware , toque em Continuar.Aguarde alguns segundos até a aplicação verificar a versão do firmware do carregador.
- Toque em atualização para
atualizar o firmware mais recente para o Schneider Charge.
Aguarde alguns minutos para concluir a atualização do firmware. - Na página Definições eléctricas, pode utilizar a barra deslizante ou -/+ para definir a corrente de carregamento conforme necessário e, em seguida, tocar em Guardar e continuar.
- Em Definições de rede,
ligue o interrutor de alternância Ligue o Schneider Charge
a uma aplicação de carregamento inteligente.IMPORTANTE: Se tiver um Wiser Hub para monitorizar e controlar, certifique-se que tanto o Schneider Charge como o Hub estão ligados à mesma rede Wi-Fi®.
- Selecione um dos seguintes métodos para ligar o Schneider
Charge à Internet e, em seguida, toque em Guardar
e continuar.
- Ligar a Wi-Fi (sem fios):Toque em Digitalizar Código QR e pesquise o código QR no router para ligar automaticamente ao Wi-Fi. Em alternativa, pode escolher a partir da lista de redes disponíveis, tocando em Selecionar uma rede ou introduzir manualmente o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.
- Ligar à porta Ethernet (com fios): Introduza os detalhes da rede para ligar (utilize o tipo de cabo
RJ45).
NOTA:
-
Certifique-se de que o cabo Ethernet está ligado antes de iniciar o processo de colocação em funcionamento do Schneider Charge.
-
Para o Schneider Charge instalado no exterior ou em garagens sem acesso a um router de Internet ou repetidor Wi-Fi, recomenda-se uma ligação Ethernet com fios em vez de Wi-Fi para uma melhor estabilidade.
-
Se não for possível utilizar um cabo Ethernet, é aconselhável instalar um repetidor Wi-Fi perto do Schneider Charge para garantir uma ligação fiável.
-
- Na aplicação de carregamento inteligente, selecione
uma das seguintes opções:
- Escolher aplicação de carregamento inteligente: Para selecionar a aplicação Smart Home. Exemplo: Wiser Home
- Guardar e continuar: Para guardar a definição e continuar com o passo 12.
- Toque em Entregar ao cliente para partilhar o PIN com o cliente.
- Após a transferência, leia todas as instruções
tocando em </> e, em seguida, toque em I understand : restart.
aguarde alguns minutos para concluir a configuração e ligar à Internet.O Schneider Charge será reiniciado de acordo com a configuração aplicada.
O LED frontal fica verde sólido após o reinício, indicando que o Schneider Charge está ligado com êxito para funcionamento remoto.