Puesta en marcha a través de eSetup
|
Para teléfonos móviles Android: |
Para teléfonos móviles Apple: |
![]() |
![]() |
- Abra la aplicación eSetup y seleccione Schneider Charge.
- Seleccione uno de los métodos siguientes:
- Omitir el tutorial: Para continuar con el paso 3.
- Iniciar el tutorial: Para iniciar el tutorial de puesta en marcha.
- Encienda el Schneider Charge, cuando el indicador LED lateral
se vuelva verde fijo, pulse Sí, es verde en la aplicación.NOTA: Si el indicador LED lateral no se enciende después de encender el Schneider Charge, intente reactivar el LED lateral apagando y volviendo a encender el Schneider Charge.
- En el Schneider Charge, cuando la luz indicadora lateral
se ponga en verde fijo, mantenga pulsado el botón funcional (Pulsador)
durante 3 s.
Esto creará una red inalámbrica temporal, que estará activa durante 4 min. - en la aplicación, pulse Sí, está
respirando verde y seleccione uno de los siguientes métodos
para conectarse a la red inalámbrica temporal.
Escanear QRCode:IMPORTANTE: Habilita la cámara sólo para la aplicación eSetup.
- Pulse Escanear QRCode.
- Pulse OK, en el cuadro de diálogo emergente.
- Escanee el código QR situado en la parte derecha de la Schneider Charge para unirse a la red inalámbrica temporal.
Conexión manual:- Toque .
- Seleccione SchneiderCharge_##-#-## de la lista e introduzca la contraseña Wi-Fi® que se encuentra en el lateral del dispositivo.
- Una vez conectado, retorne a la aplicación Wiser Home.
- Introduzca un Nuevo PIN, vuelva a introducir el PIN y pulse Guardar.
- En la página siguiente, introduzca el nuevo PIN y toque Conectar.
- En la página Actualización del firmware,
pulse Continuar.Espere unos segundos para que la aplicación compruebe la versión de firmware.
- Pulse Actualizar para actualizar
el firmware más reciente en el Schneider Charge.
Espere unos minutos para completar la actualización del firmware. - En la página Ajustes eléctricos, puede utilizar la barra deslizante o -/+ para ajustar la corriente de carga según sea necesario y, a continuación, pulse Guardar y continuar.
- En Configuración de red, active
el conmutador Conecte Schneider Charge a una aplicación de
carga inteligente.IMPORTANTE: Si tiene un Wiser Hub para el monitoreo y control remotos, asegúrese de que tanto Schneider Charge y Hub están conectados a la misma red Wi-Fi®.
- Seleccione uno de los siguientes métodos para conectar
el Schneider Charge a Internet y, a continuación, pulse Guardar y continuar.
- Conexión a Wi-Fi (inalámbrica): toque Escanear código QR y escanee el código QR de su router para conectarse automáticamente a una red Wi-Fi. También puede elegir de la lista de redes disponibles pulsando Seleccionar una red o introducir manualmente el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi.
- Conexión al puerto Ethernet (cableado): Introduzca los datos de la red que desea conectar (utilice el cable
tipo RJ45).
NOTA:
-
Asegúrese de que el cable Ethernet está conectado antes de iniciar el proceso de puesta en servicio del Schneider Charge.
-
Para Schneider Charge instalado en el exterior o en garajes sin acceso a un router de Internet o repetidor Wi-Fi, se recomienda una conexión Ethernet por cable en lugar de Wi-Fi para una mayor estabilidad.
-
Si no es posible utilizar un cable Ethernet, es aconsejable instalar un repetidor Wi-Fi cerca del Schneider Charge para garantizar una conexión fiable.
-
- En la aplicación de carga inteligente, seleccione
una de las siguientes opciones:
- Elija una aplicación de carga inteligente: Para seleccionar la aplicación Smart Home. Ejemplo: Wiser Home
- Guardar y continuar: Para guardar la configuración y continuar con el paso 12.
- Toque Entrega al cliente para compartir el PIN con el cliente.
- Después de la entrega, lea todas las instrucciones
pulsando sobre </> y, a continuación,
pulse Entiendo : reiniciar.
espere unos minutos para finalizar la configuración y conectarse a Internet.Schneider Charge se reiniciará de acuerdo con la configuración aplicada.
El LED frontal se enciende en verde fijo tras el reinicio, lo que indica que el Schneider Charge se ha conectado correctamente para el funcionamiento remoto.